This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:VDD5电流消耗

Guru**** 2530240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241567/hd3ss3220-vdd5-current-consumption

器件型号:HD3SS3220

大家好、

1.客户想知道 设备插入 DFP 端口后、VDD5消耗电流是否会增加?  

为什么在 DFP 情况下 VDD5引脚处需要额外的100uF 电容?

此致、

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 :如果设备插入 DFP 端口,3220 处于激活模式,电流应递增。

    2:100uf 电容适用于支持有源电缆的 Vconn。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    1.您的意思是增加到0.7mA?

    该0.7mA 是在有源电缆是否已插入的情况下测量的?

    2.为什么 Vconn 需要这样的大电容作为有源线缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:当多路复用器打开时、电流增加到0.7ma。

    2:有源电缆内部有 IC,可能会消耗大电流。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    因此我的问题是、0.7mA 是否在有源电缆中测量。

    由于使用正常电缆、我们不会从 VDD5接收 Vconn、

    请帮助回答这个问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.7ma 不是直接 从有源线缆,它是从 Mux 内部.

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我是说这个0.7mA 不包括有源电缆损耗,对吗?

     Ra 损耗。  您能确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们的数据表电流消耗 根本不涵盖内部有源电缆损耗情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能是对的、但5V/200k=0.025ma、与 0.7ma 相比没有太多。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我对您的意思感到困惑、

    Ra 为1k Ω、5mA。

    很明显、它没有覆盖有源电缆、因为现在的电流仅为0.7mA < 5mA。

    我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vconn 引脚上有200k 上拉电阻器。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们可以使用内部限制200K 、那么为什么我们还必须担心有源电缆的大电流阱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vconn 通过外部200k 至5V 上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我感到困惑、我没有在 VDD5上看到任何外部200W 欧姆吗?

    为什么您一直说有200k Ω?

    我…您弄错了 Vconn_FAULT 引脚、它不是电源引脚 ……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我与具有200k 外部上拉电阻的 Vconn 电源和 Vconn_fault 相混淆。 我来检查一下系统。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Af61确认与我们的 系统,目前的0.7ma 不包括 Vconn,它会比你提到的高。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们是否真的需要高达100uF 的电容?

    2.我们应该将其放置在尽可能靠近多路复用器还是靠近5V DC/DC 是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: Vconn 确实需要100uf、因为您需要插入电缆、以避免 VCC 下降太多。

    2:最好靠近多路复用器。

    最佳

    布赖恩