This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207EVM:TPS563207EVM OTP

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242574/tps563207evm-tps563207evm-otp

器件型号:TPS563207EVM
主题中讨论的其他器件:TPS563207

我们为 TPS563207设置测试环境。 最初、输出电流设为3.5A、高于产品说明书的最大值3A、但电流限制为4A。 然而,它立即触发 和断续,. 我想知道 OTP 的行为。

(CH2:VIN/CH3:Iout/C4:Vout)

为了确认导致断续的 OTP 行为、我还进行如下一些测试。  

(CH2:VIN/CH3:Iout/C4:Vout)

1.使用热风枪加热。

V-out 的上升和下降频率更快、压降约为40ms、比原来的448ms 为前者的十分之一。 重试时间也从22ms 增加到40ms。 为什么不在 OTP 后将 V-out 直接拉至低电平? 即使使用 OTP、电压也不应该有危险?

2.通过风扇冷却。

为什么重试时间仍保持在22ms? 风扇有助于加快冷却速度、因此不应该缩短?

如果22ms 是 IC 的内部自然冷却机制、那么 IC 封装内的温度是否可以在如此短的时间内由172℃ 降低37℃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiki、您好!

    我收到了您联系的 FAE 的电子邮件。 将会通过电子邮件进行沟通

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我已经回复了电子邮件并等待了一周、但我尚未收到回复。

    希望能尽快收到您的回复。

    以下是您之前提到的其他测试部分。

    测试条件:

    输入电压=12V、输出电压=5V、输出电流=3.5A

    测试效率约为81.98%。

    实际 Vin

    实际 LIN

    实际输出电压

    真正的 LOUT

    实数引脚

    实际输出功率

    实数 EFF

    12.11

    1.73

    4.907

    3.5

    20.95

    17.17

    81.98%

     

     使用电子负载机持续消耗3.5A 的电流。

    大约6分钟后、我在使用红外温度计的示波器断续波形上观察到141.9℃ 的 TC 温度。

     IC 此时的内部温度、使用公式计算。

    PD = 3.5 × 5/0.8198-3.5 × 5 = 3.84℃×W

    TSEN=3.84*0.9+141.9= 145.356℃ <  172℃ (数据表的热关断限值)

    波形行为如下所示。

    (CH1:SW/CH2:Vout/CH3/Iout/C4:IL)

    CH2:电感器谷值电流=1.92A < 3.3A (最小值)

    CH4:输出电压阈值>65%

    以上所有情况均未达到 OCP 标准、因此此时观察到的断续行为不太可能由 OCP 引起。 此外、温度尚未达到172℃ 的 OTP 热关断阈值。

    因此我们要讨论的是:这种断续行为是由 OTP 还是 OCP 触发的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiki、您好!

    我将根据最新情况分析经测试的数据并通过电子邮件进行沟通。

    BRS

    资旭