This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:VSHARE 引脚连接

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245210/tps546d24a-vshare-pin-connection

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS548D21

尊敬的 Dani:

1.请确认主器件的 VSHARE 引脚是否应连接到从器件? 此外、是否应为所有从器件连接33pF 电容器?

2. Vout_Command (Offset)是否被视为0.5而 Vout_Command (Step)是否被视为0.05。 请确认。

此致、

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我相信您输入的器件型号错误。  TPS548D21没有 VSHARE 引脚、不可堆叠。  您是否想了解 TPS546D24A?

    Unknown 说:
    1. 请确认主器件的 VSHARE 引脚是否应连接到从器件? 另外,是否应该为所有从器件连接33pF 电容器?

    如果参考 TPS546D24A 的 VSHARE 引脚、则是、堆叠器件中支持共模输出电压的所有 VSHARE 引脚都应连接在一起、并且每个器件在其 VSHARE 引脚及其本地 AGND 引脚之间应该有一个33pF 电容器。  这有助于消除每个器件的 VSHARE 输入端的高频噪声。

    Unknown 说:
    2. Vout_Command (Offset)是否被视为0.5、Vout_Command (Step)是否被视为0.05。 请确认.

    同样、如果您参考的是 TPS546D24A、则在未使用分频器时 VOUT_COMMAND (OFFSET)= 0.500V 且 VOUT_COMMAND (Step)= 0.05V 是正确的值。

    VSEL 至 AGND 之间没有电阻器、VSEL 至 BP1V5之间没有电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、我指的是 TPS546D24ARVFR。 我对这种困惑深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我更新了主题标题、使其与正确的器件相匹配。 如果解决了您的问题、请点击"这已经解决了我的问题"、我们将关闭此主题。