This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:原理图审核请求

Guru**** 2535020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244893/lm5122-schematic-review-request

器件型号:LM5122

24V 至72V 12A 电源转换器 R1P2原理图审查请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    与另一主题中的原理图相比、这是不是不同的原理图? 如果没有、我将删除这个主题、因为我已查看了另一个主题。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 @Brigitte

    请在下文中找到最终 R1.3

    如果大家说"Go"、该文件将在明天送达原型机、我将结束本主题、直到 A-Sample Testing

    电源是用于水下鱿鱼捕捞 LED 灯的容器电池

    直流/直流转换器是战略任务、它基于客户对高功率交流线路的问题

    如果有人想使用交流电源、我们提供200美元的平均功率、1000W、24V 交流直流电源、因为我们是指经销商



    e2e.ti.com/.../E2472_2D00_12-R1.3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte,请下载 R1.3版最终版本(包括待测备货)

    这是一个智能 PDF、因此、如果您使用 Adobe Reader 打开它并单击某个部件、您将获得所有信息和部件评级  

    尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!

    您可以在此主题中找到我的评论: LM5122:设计审查请求-基于 LM5122QMHE - 24V 至72V 12A 升压转换器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    据我所见、所有这些工具对于您最新的原理图版本仍然有效。

    此致、
    布里吉特