This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:电流限制

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245066/tpsm82864a-current-limit

器件型号:TPSM82864A

您好!

TPSM82864A 数据表显示了不同的高侧和低侧电流限值、如下所示。

客户使用 TPSM82864A 电源模块时该模块的电流限制值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第8.3.6节介绍了不同的电流限制规范及其用法。   

    这就是你的问题吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    您能否告诉我们基于输出负载电流的确切电流限制值?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。  TPSM82864A 不直接限制输出电流、而是限制电感器电流。  必须计算相应的输出电流限值。

    当峰值电感器电流达到高侧 FET 电流限值时、器件达到电流限值的输出电流。  此时输出负载电流=高侧 FET 电流限制-纹波电流的1/2。

    这有什么用吗?

    克里斯