This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:TPSM82813和 TPSM82822A 不允许 Webench 仿真

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822A, TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239660/tpsm82813-webench-simulation-not-allowed-for-tpsm82813-and-tpsm82822a

器件型号:TPSM82813
主题中讨论的其他器件:TPSM82822A

我正在使用 Webench for DC:DC 转换器 TPSM82813和 TPSM82822A 、但是这两个器件均不允许在 Webench 中进行仿真、但它们均显示 "未在此设计中启用仿真"。

您能否告诉我、TPSM82813和 TPSM82822A 器件是否以及何时计划 支持 Webench 中的仿真?

谢谢。

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您与我们联系。

    [报价 userid="566328" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239660/tpsm82813-webench-simulation-not-allowed-for-tpsm82813-and-tpsm82822a ]我正在使用 Webench 作为直流:直流转换器 TPSM82813和 TPSM82822A、但是这两个器件都不允许在 Webench 中进行 仿真、但它们都显示"未为此设计启用仿真"。

    我将在内部联系并尽快与您联系。 同时、您可以使用 PSpice 瞬态模型进行一些仿真。

    TPSM82813的 PSpice 瞬态模型 - TPSM82813数据表、产品信息和支持| TI.com

    适用于 TPSM82822A 的 PSpice 瞬态模型- TPSM82822A 数据表、产品信息和支持| TI.com

    您能否为我提供 有关机会、客户和最终应用的更多详细信息?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我将在内部联系并尽快回复您。

    此器件的 Webench 模型将于7月底更新、更新后、您将看到其中的仿真选项。

    如果您没有任何其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。