This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161-Q1:TPS61161-Q1电压和电流问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245004/tps61161-q1-tps61161-q1voltage-and-current-question

器件型号:TPS61161-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61161

TPS61161

如果我需要75mA 电流用于 LED、那么外部电阻器是多少?  REST = 75mA 2.85Ω?

规格中有 Iout_max。 如果需要输出电压25.38V、IOUT_max 是否= 167.5mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joana:

    您可以参阅数据表中的公式(2)来计算 LED 电流。

    公式(3)和公式(4)可帮助您计算理论 Iout_max。

    我想知道您的应用的终端设备是什么吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

       它用于 LCD 背光。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joana:

    好的、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Br

    帕特里克