This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:结温问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245509/tps2521-junction-temperature-question

器件型号:TPS2521

您好!

我对 TPS2521的结温有疑问。
TJ 的最大额定值被描述为"内部受限"、但实际温度是多少?
热关断为154°C。 同步?
如果该电压较低、则在激活热关断时将超过最大额定值。
设备是否会被销毁?
如果被销毁、预计会出现哪些销毁症状?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    为了使器件能够可靠运行、必须确保 TJ 在正常运行期间保持在125C 以下。 器件在154C 处具有热关断功能。 因此、如果由于故障、TJ 增大器件时、它将不会满足154C 的要求。  

    此致

    G·库纳尔