This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503:结温

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628503-Q1, TPS628502-Q1, TPS628503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244162/tps628503-junction-temperature

器件型号:TPS628503
主题中讨论的其他器件: TPS628502-Q1

大家好、

如何了解 TPS628502-Q1和 TPS628503-Q1的结温?

  TPS628502-Q1的 Tj 105 °C 也是连续输出吗?

BRS、
霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈伊特,

    让我向器件团队内部核实这一点。 "那我就回去了。"

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈伊特,

    对于2A 持续电流、TPS628502-Q1可以达到150度的结温、但可能会使器件降级。 因此、对于较长的工作时间、建议使用105度以避免器件性能下降。

    同样的声明同样 适用于 TPS628503器件、适用于2A 持续电流的情况。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    感谢您的答复。

    您能否就"使器件降级"提供进一步的解释?

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈伊特,

    我指的是性能下降。

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    对于 TPS628502-Q1、它支持150℃ Tj、建议在105Tj 的条件下使用2A 持续电流
    对于支持150°C Tj 的 TPS628503-Q1、建议在85Tj 下使用3A 持续电流

    对上层理解是正确的吗?

    同时、它显示这两个器件可在规格内支持150Tj。

    对于 TPS628503-Q1、 根据150℃ Tj、我们在考虑它时、该器件能够支持多大的连续输出电流?

    对于 TPS628502-Q1、 我们在考虑根据150℃ Tj 实现该目标时、该器件能够支持多大的连续输出电流?

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 哈伊特,

    这是通用的 TI 鉴定方法、也是我们测试器件的方法。  因此、该器件可以提供100k 小时的最大输出电流、且最小目标时基故障率@Tj 为105度。  您可以在此处(https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home)找到与资质认证数据相关的更多信息、您必须输入器件型号。

    长时间超过该限制会使器件性能降级并缩短寿命。

    此处、我将重新整理我的上述声明中的措辞"TPS628502-Q1可以在2A 电流下达到150度的结温、但不能在长时间内达到、因为它会使器件降级。 因此、对于较长的工作时间、建议使用105度以避免器件性能下降。"

    谢谢。

    法尔海恩