主题中讨论的其他器件: TPS628502-Q1、
大家好、
如何了解 TPS628502-Q1和 TPS628503-Q1的结温?
TPS628502-Q1的 Tj 105 °C 也是连续输出吗?
BRS、
霍利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何了解 TPS628502-Q1和 TPS628503-Q1的结温?
TPS628502-Q1的 Tj 105 °C 也是连续输出吗?
BRS、
霍利
尊敬的 Farheen:
对于 TPS628502-Q1、它支持150℃ Tj、建议在105Tj 的条件下使用2A 持续电流
对于支持150°C Tj 的 TPS628503-Q1、建议在85Tj 下使用3A 持续电流
对上层理解是正确的吗?
同时、它显示这两个器件可在规格内支持150Tj。
对于 TPS628503-Q1、 根据150℃ Tj、我们在考虑它时、该器件能够支持多大的连续输出电流?
对于 TPS628502-Q1、 我们在考虑根据150℃ Tj 实现该目标时、该器件能够支持多大的连续输出电流?
BRS、
霍利
你好, 哈伊特,
这是通用的 TI 鉴定方法、也是我们测试器件的方法。 因此、该器件可以提供100k 小时的最大输出电流、且最小目标时基故障率@Tj 为105度。 您可以在此处(https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home)找到与资质认证数据相关的更多信息、您必须输入器件型号。
长时间超过该限制会使器件性能降级并缩短寿命。
此处、我将重新整理我的上述声明中的措辞"TPS628502-Q1可以在2A 电流下达到150度的结温、但不能在长时间内达到、因为它会使器件降级。 因此、对于较长的工作时间、建议使用105度以避免器件性能下降。"
谢谢。
法尔海恩