请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933O 大家好、
请帮助检查原理图和项目条件、 Vin24~28V@0.5A to 3.3V@0.2A

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
感谢与我们取得联系!
实际上、原理图中的许多项都需要进行优化。 我的评论如下。
EN 引脚的最大绝对电压为6V、不能将 EN 引脚直接拉至28V 输入电压。
2.建议使用0.1uF 的引导电容器;1nF 过小。
3.建议在尽可能靠近 IC 的位置添加一个0.1uF 的输入去耦电容。
4.仅1 uF 的输出电容还不够。 请参阅数据表参考原理图和 LC 推荐表。