This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:替代 LTC7803

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244770/lm25149-replace-ltc7803

器件型号:LM25149
主题中讨论的其他器件:LM61495LM25148

您好

请帮助推荐合适的产品以替代 LTC7803  
Vin9~36V 至11V/10A
 过道更好
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于控制器、我认为 LM25148/9比较合适。 对于转换器、LM61495是合适的。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aurora

    当 VIN 低于11V 时、它是否具有直通功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、降压产品没有 直通功能。  如果您需要9V 的输入电压、则输出电压为11V、您可以选择降压/升压产品。 但是、我们不是一个团队、我对他们的产品不太了解、 因此您需要重新提交 E2E 来查找其他 团队。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉