This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:频率范围

Guru**** 2635565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245285/tps51362-frequency-range

器件型号:TPS51362

大家好、

您能否提供空载和满载条件下的 DCM 和 CCM 频率范围? 谢谢。

PN

DCM 频率范围_无负载

DCM 频率 Range_Full 负载

CCM 频率范围_无负载

CCM 频率 Range_Full 负载

TPS51362RVER

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、

    对于 DCM 频率、它取决于很多参数、包括 VIN、VOUT、电感器、Cout 和 I-Load……我们无法提供详细信息。

    对于 CCM、51362 DCAP 是800kHz 的令人信服的固定频率、通常在+/-20%范围内涵盖频率变化、布局也可能会影响此值。

    裕昌