This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60500:建议用于 VIN 上的器件:VOUT = 2:1

Guru**** 2643285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238454/tps60500-device-recommend-on-vin-vout-2-1

器件型号:TPS60500

你(们)好。

    我们是否有满足客户需求的器件?

最小供电电压[ VDD (最小值)] 无请求
最大供电电压[ VDD (最大值)] ≥36V
最小输出电压 μ V[输出电压(最小值)] 无请求
最大输出电压 μ V[最大输出电压] 18伏
最大输出电流 μ A [最大输出电流] 最大电流5A
典型静态电流 μ A [静态电流(典型值)] 无请求
最小工作频率[Freq (min.)] 无请求
最大工作频率 μ V[频率(最大值)] 无请求
类型参数[类型参数] 无请求
最大占空比[占空比(最大值)] 无请求
典型功耗 μ V[功率耗散(典型值)] 效率超过95%
其他特性[其他功能] 需要支持 2:1模式的输入和输出电压
最低工作温度[Ta (min.)] TA =-40℃ TJ =-40℃
最高工作温度[Ta (最大值)] TA = 85℃ TJ = 125℃
安装方式[安装类型] SMD

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    感谢您与我们联系。

    将该主题分配给受关注的产品线。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

       谢谢、然后等待产品线响应。

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们下线讨论时、请关闭该主题。