This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:频率范围

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245284/tps54302-frequency-range

器件型号:TPS54302

大家好、

您能否提供空载和满载条件下的 DCM 和 CCM 频率范围? 谢谢。

微额定 PN

DCM 频率范围_无负载

DCM 频率 Range_Full 负载

CCM 频率范围_无负载

CCM 频率 Range_Full 负载

TPS54302DDCR

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    数据表给出了您可以参考的大致边界:

    在 DCM 运行下、器件开关频率将从400kHz 降至数百 Hz 或数十 Hz、而 Iout 会降低、这不是一个固定的数字。

    在 CCM 运行模式下、器件开关频率在数据表中指定如下: