This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508640的上电序列和 LDAO1的输出电流

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861, TPS65086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245144/tps650864-the-power-on-sequence-of-tps6508640-and-the-output-current-of-ldao1

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861TPS65086

我目前正在寻找 TPS6508640来为 ZU6CG,充电、 在 数据表"TPS650864适用于 XilinxRegisteredMPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMU"(2022年12月修订)中有一件事让我感到困惑。

我见 第26页的加电序列图, 为 DDR_VPP 供电的 LDOA1在 BUCK5,后2ms 启用、为供电的 BUCK6在 LDOA1,后启用、但在第27,μ s 页中显示"将 VDD 引脚连接到与 CTL3相同的输入将导致 在 BUCK5和 LDOA1在 BUCK6 PG 后启用2ms 后启用 BUCK6。"

上面的哪个序列正确?如果在 Buck6后启用 LDOA1,这是否意味着由于 DDR 上电序列的要求、我们不能将 LDOA1用作 DDR_VPP?那么图8-3也是错误的?

第二个问题是 LDOA1由 LDO5提供、LDO5的最大输出电流为180mA (第11页),为什么  LDOA1的最大输出电流可以达到 200mA (第14页)?

最后一个问题在第28页、它指出 GPO1的输出类型是推挽式、它用作电源正常信号、这是否意味着我不需要在该引脚上放置一个上拉电阻器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi ligq、

    1) 1)根据 我们用于 TPS6508640的 OTP 编程表、LDOA1应在 BUCK6 PGOOD 信号生效后激活。 此问题也在此处的另一个线程中提到: TPS650864:使用 TPS6508640对 DDR 进行定序

    如果 DDR 时序需要另一种上电序列、我建议使用  TPS650861 PMIC、用户可编程。 对于该器件、您可以使用 TPS65086 40 OTP 编程表作为基准、并对上电序列进行必要的更改以使 DDR 正确上电。  

    2) LDOA1输入也可以来自外部5V 电源。 如果 LDOA1的5V 输入可以支持更大的电流、则 LDOA1可以支持整个200mA 范围。 有关引脚连接选项的完整说明、请参阅 TPS650864x 原理图检查清单的以下部分:

    3) 3) GPO1的推挽输出类型意味着您将不需要该引脚的上拉电阻器/上拉源。 引脚输出将由 PMIC 在内部驱动。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了、非常感谢您的帮助!