This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:当 EN 变为低电平时 Vout 保持高电平

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242907/tps63900-vout-staying-high-while-en-goes-low

器件型号:TPS63900

大家好、

我们使用 MCU 来控制 TPS63900"EN"引脚、当 EN 从高电平切换到低电平时、VOUT 电压将保持很长时间、您是否有任何建议在 EN 更改为低电平后 VOUT 会快速下降?

我检查了评估板、条件是相同的。

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    您是否有详细的应用信息、例如输入和输出电压范围?

    是否可接受额外的外部组件?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的帮助! 请在下面查看我的客户提供的更新:

    输入来自可充电锂电池、其电压范围约为3V ~ 4.2V、输出为5V 助听器电源。

    我的问题是:当特定条件 MCU 将 EN 从"H"更改为"L"时、输出电压会保持很长的时间。

     

    您的建议:添加外部组件

     

    您是否是指在输出线路上添加一些放电电阻器、以便对去耦电容器 C7和 C8引起的剩余电压进行放电?

     

    作为由锂电池供电的电路、在理想情况下、我们不想添加放电电阻器来避免浪费电流、当 EN 从"H"至"L"时、TPS63900是否可能会吸收电压?

    谢谢!

    康纳

    e2e.ti.com/.../Question-about-TPS63900.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我是说 PMOS、栅极连接到 EN、源极连接到输出、漏极连接到 GND。

    当 EN 为低电平时、PMOS 将开启、且输出电容器的额外非充电路径为获取、对于 TPS63900 IT 自身、它 不具有输出断开功能。

    此致

    陶氏