This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:设计评论:交流电容和偏置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234446/hd3ss3220-design-review-ac-caps-and-biasing

器件型号:HD3SS3220

您好、TI 团队、

我们计划在设计中使用 HD3SS3220。 同样、您能帮助我们查看附加的原理图、尤其是 RX 和 TX 信号上保留的交流电容吗?  我们是否需要任何其他偏置?

仅供参考-要求支持 DRP 模式(拉电流和灌电流)

我们将感谢您的快速响应。

此致、

普尔维

e2e.ti.com/.../HD3SS3220_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Purvi:

      您只需要在多路复用器的一侧使用交流电容器、优选连接器侧。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回复

    在另一侧放置交流电容器是为了保护多路复用器、因为主机控制器 VCM 可能会超出多路复用器 VCM 限制。

    MUX 两侧是否存在交流电容问题? 如果我们在两侧都保持交流电容、是否需要任何其他偏置电路?  

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Purvi:

      如果两侧都有交流电容,则需要偏置多路复用器 CM,请检查数据集是否存在偏置。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.您能帮我们查看附加的原理图吗? (仅供参考- 对于偏置、我们已在 TX/RX 信号上添加了具有 GND 的100K 电阻器)

    2.交流电容值是否正常?

    3.对于连接器侧的交流电容-我们需要将它们放在扼流圈和 USB 连接器之间还是在扼流圈和多路复用器之间?

    e2e.ti.com/.../HD3SS3220_5F00_SCH_5F00_V0.2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于 USB3吗?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它用于 USB3.0

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Purvi:

       对于 USB3、共模电压应 符合 HD3SS3220规范。 针脚6、7、9、10连接了哪些信号?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    引脚6、7、9、10中的信号(USB RX/TX)与 FPGA 连接。 由于 FPGA 处于预发布阶段、 我们可以避免依赖 FPGA VCM 支持、为了保护多路复用器、我们在 FPGA 和多路复用器之间保留了交流电容。

    关于 TI EVM 设计之一、我们已在 USB TX/RX 差分对上提供了100K 的下拉电阻器。 如果需要任何额外的电路、请告诉我们。  

    以 EVM 为基准- www.ti.com/.../sllu237a.pdf

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Purvi:

     如果 FPGA 侧确实需要交流电容器、则可以移除连接器侧的交流电容器。 如果两侧都有电容、则总电容值可能会违反 USB3交流电容要求。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们参考了一份应用手册、其中建议在不满足共模电压要求的情况下、在多路复用器的两侧放置交流电容器。

    请注意- https://www.ti.com/lit/an/slaae24/slaae24.pdf?ts = 1685560502527&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Purvi:

      这用于其他应用、对于 USB3器件、它应满足共模电压规格、并且无需在两侧都增加电容。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在这种情况下、我们可以计划删除 FPGA 侧的交流电容、而保留连接器侧的交流电容。 如果我们这样做、RX/TX 将不再需要100k Ω 电阻器(R54、R79、R195、R201)。 对吧?

    下面是 FPGA 的信号摆幅和共模电压规格。  如果您发现任何问题、请告知我们。

    发送:

    差分峰峰值摆幅:300mV (最小值)至1050mV (最大值)

    共模电压:100mV (最大值)

    接收:

    差分峰峰值摆幅:1200mV (最大值)

    共模电压:0mV (最小值)至700mV (最大值)

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您有机会对此进行深入了解吗?

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述信号应符合 HD3SS3220规范。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢确认。

    您能帮助我们回答以下问题吗?

    1.如果我们从 FPGA 侧删除交流电容、是否可以从 RX/TX 信号中删除100k Ω 电阻器(R54、R79、R195、R201)?

    2.是否需要对交流电容值进行任何更改? 到目前为止、我们在 TX 信号上使用0.1uF、在 RX 信号上使用0.33uF。

    3.连接器侧的交流电容的理想位置是什么? 我们需要将它们置于扼流圈和 USB 连接器之间还是置于扼流圈和多路复用器之间?

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是的、您可以  

    2:无需更改。

    3:楔块和接头之间。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于以下开漏型引脚、 是否必须使用 VDD5电源轨将其上拉? 根据设计便利性、或者可以与任何电压轨连接?

    1. INT_N/OUT3

    2. VCONN_FAULT_N

    3.标识

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Purvi:

      通常、您可以连接到任何电压轨。 但这些引脚并非具有失效防护功能、我们建议上拉至5V、以避免在5V 关闭且其他电源轨仍开启时出现驱动回。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    还有一个问题- 以下交换是否可以接受? 为方便布线、我们是否可以交换 TX1 P 和 N、保持 RX1 P 和 N 不变? 相似地、交换 RX2 P 和 N、但保持 TX2 P 和 N 不变?  

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 USB3、规格允许极性交换。

    最佳

    布赖恩