This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121 ILIM 引脚电压的计算公式是什么?

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242566/tps2121-what-is-the-formula-for-calculating-the-voltage-on-the-ilim-pin-of-the-tps2121

器件型号:TPS2121

用于计算 TPS2121 ILIM 引脚电压的公式是什么?
如果你知道流经 ILIM 的电流和负载电流之间的关系表达式、你应该没问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这不是我们指定的内容。 若要计算所需电流限制值所需的 RILM、可以使用以下公式:

    需要该电压的另一个原因是什么?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想计算电阻用作 RLIM 所需的功率值、因此需要 ILIM 引脚电压或 ILIM 引脚电流值。
    如何计算用作 RLIM 的电阻所需的功率值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2121用户指南中所示的标准0.1W 电阻器就已足够。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubd2a/slvubd2a.pdf?ts = 1688166960617和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS2121EVM-023

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认 TPS2121用户指南中给出的标准0.1W 电阻是足够的、ILIM 引脚电流是多少?
    如果知道 ILIM 引脚的电流值、则可以知道电阻器的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ILIM 引脚电流是我们未指定的值、因此我们无法保证。  

    我可以确认 TPS2121用户指南中给出的0.1W 电阻器已足够。  

    此致、  

    伊丽莎白