This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350是否具有固件流程图

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244260/bq78350-r1-do-bq78350-has-a-firmware-flow-chart

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好、TI!  

bq78350是否具有固件流程图支持文档来了解保护标志和锁存算法以充分利用监测计监控? 与 SLUUBBC1D 中的图6.1电量监测计工作模式类似。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 可提供有关固件的最多信息。 没有其他显示固件流程图的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  
    在 TRM 中、我会看到一些令人困惑的状态转换、或者我无法轻松理解 、在3.6.1放电过载保护中、 AOLDL 计数器在 ALERT 状态下递减 、然后绝不会超过 AOLD:Latch Limit 才能进入 LATCH。 此 AOLDL 计数器≥AOLD:Latch Limit 是否直接意味着(内部计数器  ≥AOLD:Latch Limit)进入锁存状态? 或 AOLDL + 内部计数器   ≥AOLD:Latch Limit?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramoliya、

    AOLDL 计数器是一个内部变量、由数据闪存设置初始化。 它首先递减、导致跳闸为0。 然后它会递增、当达到锁存限制时、会导致