This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121RUXR:输出禁用选项

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243874/tps2121-tps2121ruxr-output-disable-option

器件型号:TPS2121

您好!

我正在寻找一种具有3种不同输出(3.3V、5V 和输出禁用)的电源多路复用器解决方案。  TPS2121RUXR 似乎没有输出电压禁用选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输出禁用是指通过手动覆盖来确保两个输入都未连接到输出。  

    TPS2121提供了这种过压保护。  

    是的、可以切换 OV 引脚来人为地感应 HiZ 状态。
    使用下面的真值表、必须 满足两个条件:OV1 >= VREF 和 OV2 >= VREF、器件将处于高阻态。

    此致、  

    伊丽莎白