This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:效率

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605, LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245071/lm73605-q1-efficiency

器件型号:LM73605-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73606、LM73605

您好!  

我有一个小小的疑问、请澄清一下。

我是指 TI 网站上的 LM7360x-Q1数据表、其中显示了 LM73605和 LM73606在输入电压= 12V、I (Load)= 2A 且输出电压= 5V 时的精确效率
 

在这里、我可以看到 LM73605和 LM73606的效率分别为97%和96%。 我提到的效率是否正确?

如果存在错误、请说明 LM73605和 LM73606的精确效率。

  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    是的、您回答正确。 请注意 FSW 之间的差异。

    此致、

    拉希尔