This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:RILIM 故障场景

Guru**** 2515790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239680/tps22950-rilim-fault-scenarios

器件型号:TPS22950

您好!

如果 RILIM 悬空、该器件会发生什么情况? 或接地短路?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    如果 RILIM 变为悬空状态或对地短路、这将导致未知电流限制、可能超出器件的建议工作条件、如下所示:  

    我已经联系设计、看看他们是否 有关于此故障情况的任何具体指导、但以下陈述成立:  

    超出建议的运行技术规格运行并不理想、这是因为与数据表技术规格相关的特性会有很大差异(时序、导通电阻、对输入的响应等)。  

    如果客户 不遵循 建议的操作条件、这是客户的权利、但 TI 无法保证操作和功能。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    如果您收到设计团队提供的有关故障条件具体细节的任何其他信息、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我从设计中听到过、他们为您的故障情况提供了一些指导。

    如果 ILIM 引脚接地、则 ILIM 可能与 Imax 一样超过2A、可能会损坏器件。

    如果 ILIM 悬空、ILIM 可能无法按预期运行。 我建议将 RLIM 保持在 建议的范围(0.05A 至2A 典型值)。  

    此致、  

    伊丽莎白