This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:获取高电流

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242651/bq76952evm-taking-high-current

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQSTUDIO

我的 EVM 板需要高电流(超过150mA)。 我检查了 TP2和 VSS 之间的电阻。 它大约发出70欧姆电阻。  

是否意味着 AFE 损坏?   我在 SDA 和 SCL 引脚上连接了 DSO、然后在 BAT+和 BAT-上提供直流电。 它是否损坏了 AFE 或其他东西?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    我有几个问题:

    1.关闭时电阻是70欧姆,设备处于正常模式还是完全未通电?

    2.您的精确电流是多少? 是否连接了负载?

    3、您在 BAT+和 BAT-处施加多大的电压?

    除非使用了错误的引脚、否则连接 DSO 和电源可能不会造成损坏。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.关闭时电阻是70欧姆,设备处于正常模式还是完全未通电?

    电路板完全未通电时电阻为70欧姆。 未连接电源

    2.您的精确电流是多少? 是否连接了负载?

    无负载连接。  @ 15V、电路板正在绘制116 mA。  

    3、您在 BAT+和 BAT-处施加多大的电压?

    施加了~ 25V 直流 电压。EVM 开始消耗高电流后、降低到15V 直流电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    当器件未上电时、VSS 和 TS2之间的电阻值不是正常值。 当我们在我们的器件上测量它时、我们看到电阻为~30 Mohms。 您是否可以尝试在新的 BQ76952芯片上焊接、以查看是否发生了相同的问题?

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 BQ76952损坏。  造成损坏的原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    今天是7月4日美国节假日,因此球队不在办公室。 我们将于7月5日与您联系。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    只是为了澄清一下、更换件是否也已损坏、还是只是第一个? 由于您使用 EVM、您使用了跳线连接了哪些引脚? 我的第一个想法是、它可能是 ESD 损坏的问题。

    您是否介意将 EVM 连接到 BQStudio、然后查看在对器件通电时是否触发任何故障?

    此致!

    A·内德尔费尔德