This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:热插拔后的 HD3SS3220 DIR 问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237041/hd3ss3220-hd3ss3220-dir-issue-after-hot-plugging

器件型号:HD3SS3220

大家好、

DIR 引脚的高低电平无法正常开关。

上电后、它可以被首次插入的 C 端口手机的 CC1/CC2识别、并且 DIR 具有切换操作。

热插拔和反向插拔后、DIR 不执行开关操作、除非重新启动电源。

您能提供一些建议吗?

原理图:

BRS、

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DRP 吗? TX 引脚上没有任何交流电容。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 客户在 DPR 模式下使用此选项。

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 CC1/CC2/Vbus/Vbus 上获取波形吗 iD?

    最佳

    大脑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    客户在 PCB 板中添加交流电耦合。

    将3引脚更改为10K 下拉、4引脚端口固定10K 上拉 DFP 模式、使用 USB3.0 U 盘正负插入测试波形如下所示。

    ID 和 DIR 引脚的电压保持不变、只有 TX1P/N 和 RX1P/N 通道处于打开状态。

    1.当 CC1被拉至低电平时、它为0.416V、CC2为4.70V、VBUS 为5.01V、ID 为4.95V、 DIR 为3.25V (通过万用表测量);
    2.当 CC2被拉至低电平时,它为0.416V,CC1为4.69V,VBUS 为5.00V,ID 为4.95V, DIR 为3.25V (由万用表测量)。

    CC 电压不能满足 CC 引脚可接受的电压。

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DRP 或 DFP、需要使用 VBUS 开关来控制 Vbus、开关由 ID 引脚控制。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以帮助检查以下 CC 引脚电压吗?

    为什么 默认的电流源容量和 1.5A 电流源容量具有相同的阈值?

    2. 3A 电流源的阈值是2.6V 是正确的吗?

    BRS、
    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haury:

     让我来确认一下我们的系统工程师。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    期待您的回复。

    BRS、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是从 USBC 规范中获取的、