大家好、
DIR 引脚的高低电平无法正常开关。
上电后、它可以被首次插入的 C 端口手机的 CC1/CC2识别、并且 DIR 具有切换操作。
热插拔和反向插拔后、DIR 不执行开关操作、除非重新启动电源。
您能提供一些建议吗?
原理图:


BRS、
霍利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DIR 引脚的高低电平无法正常开关。
上电后、它可以被首次插入的 C 端口手机的 CC1/CC2识别、并且 DIR 具有切换操作。
热插拔和反向插拔后、DIR 不执行开关操作、除非重新启动电源。
您能提供一些建议吗?
原理图:


BRS、
霍利
您好、Brian、
客户在 PCB 板中添加交流电耦合。
将3引脚更改为10K 下拉、4引脚端口固定10K 上拉 DFP 模式、使用 USB3.0 U 盘正负插入测试波形如下所示。
ID 和 DIR 引脚的电压保持不变、只有 TX1P/N 和 RX1P/N 通道处于打开状态。
1.当 CC1被拉至低电平时、它为0.416V、CC2为4.70V、VBUS 为5.01V、ID 为4.95V、 DIR 为3.25V (通过万用表测量);
2.当 CC2被拉至低电平时,它为0.416V,CC1为4.69V,VBUS 为5.00V,ID 为4.95V, DIR 为3.25V (由万用表测量)。
CC 电压不能满足 CC 引脚可接受的电压。


BRS、
霍利