This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:周期计数 isn't 在 SEAL 模式下读取。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244669/bq78350-r1-cycle-count-isn-t-read-in-seal-mode

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940、、 BQSTUDIO

你好  

我使用的是 bq78350-R1和 bq76940。  我使用 SBS 命令通过 MCU 读取 SMBus 数据。  
我 可以在密封模式下读取总电压、电芯电压、温度等值、这是可以的、没问题。

如果它处于 UNSEAL 模式、我可以读取周期计数值。 但如果处于密封模式、则无法 读取 真正的周期计数数据。  



这位于"SEAL" 0xfc52 (假数据)中


这位于"解封" 0x11 (真数据)中

我 在 BQStudio 的 SEAL 或 UNSEAL 模式下正确读取它、没有问题。 但我无法仅在 SEAL 模式下使用 MCU 读取周期 SBS 命令(0x17)。 为什么会出现此问题?
BQStudio 如何在 SEAL 模式下读取正确的数据?

谢谢!  
此致

法蒂赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatih、您好!

    BQStudio 可能正在解封或在后台执行额外工作。 要查看 BQStudio 正在做什么、您可能需要使用分析仪探测通信线路并检查正在写入的内容。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose

    感谢您的回答。
    我使用逻辑分析仪对其进行了检查。 我没有看到解封命令或任何额外的命令。

    此外、数据表上也显示、即使在 SEAL 模式下、也存在对周期计数的读取访问。  0xFC52数据的含义是什么? 即使我将周期计数设置为不同的值、我也不断读取0xFC52

    如何解决?

    此致

    法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatih、您好!

    请检查此内容 线程这可能有助于您解决此问题。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose

    感谢您的回答

    在链接中、您建议使用 Manufacturer ACCESS (Mac)命令进行读取。 我已经可以读取 Mac 数据了,没有问题。 但我无法读取周期计数值。 循环计数值在 Mac 中不可用。 不幸的是,这种联系的问题与我的不同。

    此致

    法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatih、您好!

    请使用 Advanced Comm (高级通信)屏幕来读 bqStudio、并发布结果屏幕截图