This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:原理图审阅-保护与放大器;充电器 IC

Guru**** 2815255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245204/bq24610-schematic-review---protection-charger-ic

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24650

大家好!

我正在设计一款遥控器、它将由3x18650可充电锂电池串联供电。

我已经使用以下提到的器件完成了原理图:

BQ24610RGER -充电器 IC

BQ7791502PWR -保护 IC

我将附上原理图附件以及用于创建原理图的完整组件列表。 我已经尝试尽可能严格地遵循 BQ24610数据表设计(基于3节电池-第27页)、并且还使用了 Schematic_Checklist 论坛上的 BQ24610_E2E、我觉得在该论坛上无法从数据表中获得足够的信息。 事实证明、这两个文档非常适合用作参考(数据表和检查清单)。

如果任何随附元件尺寸错误、不合适或者会妨碍充电器和保护 IC 安全有效地工作、有人会检查我的原理图和评论吗?  (由于我们选择了 PCB 制造商、因此我们无法将我们的元件与数据表/检查清单中使用的元件完全匹配)。

非常感谢您的帮助。

此致、

韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley 您好!

    您的原理图或所选的组件没有任何明显的问题。

    我有一个跟进问题:您在哪里看到 R24和 R27建议使用10K?  我搜索了数据表、没有看到它。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、祝您愉快、

    感谢您的反馈。

    我已将 R24和 R27用作这些特定电阻器的基准、以匹配 BQ24610_BQ24650_BQ24650_BQ24650 Schematic_Checklist 上的原理图。 不过、BQ24610数据表中的相同电阻称为 R18和 R19。 数据表第27页的原理图显示 R18和 R19为1k、但数据表第31页的检查清单将 R18和 R19归类在大约10k 电阻下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley 您好!

    感谢您指出。 这是错误的、所以正确的值为1kΩ、

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您确认此详细信息、再次感谢您的初始回答。 我们将继续进行原型的原理图设计、并使用数据表布局指南优化 PCB 布局。 希望不会有任何改变需要。

    此致、

    韦斯利