This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:提供具有最大4.3V OVP 和启用过热保护的器件

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245138/bq2980-availability-of-devices-with-max-4-3v-ovp-and-overtemperature-protection-enabled

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ2982

我正在寻找具有过热保护功能的单节锂离子电池保护器、已找到 BQ2980/BQ2982系列器件。 查看数据表后、我对实际可订购的器件配置有点困惑。 表8-1似乎表明、 可用配置具有很大的灵活性、 或能够定制具有任何故障阈值组合的工厂编程元件、而 第5节的器件比较表 和产品说明书底部的封装选项附录、只列出了非常有限的一组可用配置。 例如、 具有4.3V 或更低过压保护的三个器件具有标记为"禁用"的过热保护。  我对4.2V 锂离子电池的4.4-4.5V 过压限制感到不舒服。 我已经在使用 4.275V OVP 电平的 BQ29700、但希望增加过压保护功能、以防止安装保护器的 PCB 过热。

在 BQ2980数据表的第9.2.1.2节中陈述了:
"在就各种阈值做出决策时,请搜索器件配置是否可用,或联系当地销售办事处以获取更多信息"。  

此外、在第8.1.1节中、该表显示了 OV、UV、OT 等的器件配置范围、并带有注释
"德州仪器对器件进行预编程:器件不可由客户进一步定制。"

因此、我想知道是否仅 提供器件比较表中列出的具体配置、或者是否可以订购其他组合。 我已通过电子邮件联系 TI 支持人员、告知我将其发布在 TI E2E 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    正确、器件比较表将具有 TI.com 当前提供的所有可订购目录型号。 我们能够在工厂对自定义设置进行编程、但这通常需要对业务案例进行更广泛的评估。

    此致!

    -Luis Torres