请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好
请帮助检查原理图、如下所示。 问题是输出电压仅为1.4V。

正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Star:
我建议查看 BQ24610原理图检查清单 BQ24610_BQ24650_BQ24650.pdf Schematic_Checklist。 我注意到您 为 V5和 V6使用了错误类型的 MOSFET、我们建议为 V6和 V5使用 N 沟道 MOSFET。
此致、
Christian。