This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:TS PIN 和 NTC 相关查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244244/bq25672-ts-pin-and-ntc-related-query

器件型号:BQ25672

大家好、

从 BQ25672 DS 我们 知道 VTS 进入内部 ADC 进行温度检测。 我的问题是:

1) 1)此 ADC 转换器结果是否可由主机读取?

2) 2)或者它仅用于内部冷/冷/暖/热判断? 用户只需监控 INT 脉冲来查看任何状态变化、或读取状态寄存器(1Fh)来查看器件在哪个温度范围内?

3) 3) 冷/热温度阈值仅适用于 OTG 模式? 充电模式是否有 冷/热 温度阈值 ?

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    再问一个有关 D+ D-配置的问题。 客户使用适配器电源输入(最大电流为3A)。 适配器没有 D+ D-信号。

    它们 是否应该简单地短接 D+/D-(BQ25672 PIN6 PIN7)以设置为 DCP?  

    在 D+ D-短路并被识别为 DCP 的情况下、用户是否仍可以通过设置 REG06_DCP Input_Current_Limit 寄存器来更改电流限制?

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    ADC 具有 TS 电压通道。  可以使用 https://www.ti.com/lit/pdf/slua745下面应用手册中的查找表或公式将该电压转换为实际温度。  有一些状态位会报告 TS 状态、并中断随每次变化而跳闸。

    对于 OTG 模式、默认为 COLD / HOT。  可以使用 TS 配置位将充电模式配置为类似于冷/热运行。

    D+/D-短路会导致 DCP 检测、将 IINDPM 寄存器设置为3.0A 或 ILIM_HIZ 电阻器设置的较低值。  主机可以更改 IINDPM。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    我希望弄清楚的是、主机是否可以通过 I2C 读取 TS 引脚的实时 ADC 转换结果。

    由于我没有看到任何寄存器报告 ADC 转换结果、因此我想答案是否定的。 只是想再次确认。

    如前所述、我认为主机只能读取充电器状态寄存器(1Fh)并监控 INT 引脚以了解状态变化。

    是这样吗?

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    在两个计数上均正确。

    此致、

    杰夫