This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:两个电池并联问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243080/bq27z561-r1-two-battery-in-parallel-issue

器件型号:BQ27Z561-R1

大家好、

我的客户在折叠式智能手机中并行使用了两块电池、每个电池内有一个 BQ27Z561-R1、电池 A 是1210mA、电池 B 是2750mA 内六角电池 充电电流为~9A。 停止充电时、智能手机处于待机模式并消耗 几 mA 的电流、电池 A 用~μ A 的140mA 电流为电池 B 充电。  25分钟后、两个电池平衡、意味着没有充电电流、电池 A 的剩余容量 I 81%、电池 B 的剩余容量76%。50分钟后、电池 A 的剩余容量为81%、电池 B 的剩余容量为80%、  这意味着电池 A 的剩余容量与以前相同、 而电池 B 的剩余容量增加4%!  可能

e2e.ti.com/.../bq27z561-log.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stone:

    当电流降至 Quit Current 设置值以下时、监测计停止库仑计数并开始依赖电压。 我怀疑监测计进入了 REST 状态、当获取新的 OCV 时、会根据电压调整 SOC。 电池 A 要小得多、因此与电池 B 相比、SOC 的变化越小、电池 A 的变化就越大。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的快速回复。 如日志中所示、当剩余容量从76%增加到了80%时、电池 B 的电压几乎没有变化、如何解决这个问题?

    石材

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stone:

    我们不知道直接在共享日志之前发生了什么、在某些情况下会导致 CC 累积错误、例如持续充电和放电、从不允许弛豫。 监测计将在静止状态下进行 OCV 测量并根据电压调整 SOC。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    您需要哪种日志? 我会要求客户为您的进一步分析提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stone:

    在此日志记录之前、我们是否知道执行了哪些测试? 如果它们允许弛豫、然后执行此测试、它们会立即看到此行为吗?

    此致、

    怀亚特·凯勒