This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:能量收集

Guru**** 2643255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66200EVM, TINA-TI, BQ25504, LM66200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236773/bq25504-energy-harvesting

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM66200、LM66200EVM

大家好、

您能在下面向我们的客户查询帮助我们吗?

我刚刚购买了 BQ25504能量收集 IC 和模块。 我想用眼镜来吸收头部和面部区域的能量。 我计划对太阳能和热电电源进行混合、以便为 CP1654电池充电。 为此、我需要首先完成仿真。 我使用了 TINA-TI 和 PSPICE 软件、但无法获得正确的结果。 我有一些问题:
使用 BQ25504对太阳能和热电源进行混合、哪种方法更好?
为此、TExaS 是否有类似于 LTC4413的 IC?
BQ25504能否为3.7V CP1654电池充电?
如何将 Cjmcu-25504模块更改为3.7V 电压?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    Unknown 说:
    要使用 BQ25504对太阳能和热电源进行混合、哪种方法更好?

    我相信双理想二极管会为这一概念提供良好的解决方案。 如果我找到另一个更好的解决方案、我会更新。

    为此、德州是否有类似于 LTC4413的 IC?

    TI 提供 具有自动切换功能的 LM66200双理想二极管。

    BQ25504能否给3.7V CP1654电池充电?

    是的、如果输入源可以根据负载提供足够的功率、则应该可以实现这一点。

    [quote userid="432284" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236773/bq25504-energy-harvesting 如何将 Cjmcu-25504模块更改为3.7V 电压?

    这可通过将 BATOV 电阻更改为不同的基准来实现。 对于3.7V、你可以将 R3更改为3.8MOhms 来达到这一目的。 对于  CP1654、根据数据表、其最高可充电至4.2V、您可以考虑将 R3更改为3.1MOhms。 请务必与电池供应商确认这一点。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我们的客户在下面有一个后续查询。

    我还有一个问题要问您:
    我计划使用 LM66200或 LTC4413 IC 进行混合。 但我不知道哪一个更好。
    LM66200与 LTC4413 IC 之间的区别是什么?
    不过、LM66200似乎具有更好的性能以及更合理的价格。
    如何比较 LM66200与 LTC4413与1N5817肖特基相比较?
    使用 LM66200EVM 模块混合太阳能和热电源是否适合我?
    提前感谢您的帮助。

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我建议与 LM66200团队一起创建一个新的 E2E 主题、遗憾的是、我对这些器件不熟悉。

    此致、

    Juan Ospina.