This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:电磁振动能量收集、但 BQ25570未放电

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244224/bq25570evm-206-electromagnetic-vibration-energy-harvesting-but-bq25570-does-not-discharge

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

电磁振动用于能量收集、全桥整流器连接到 BQ25570的输入端子、Vbat 连接到1000uF 电容器、VSTOR 连接到1800uF 电容器、EN 连接到端。 在充电至阈值后、输出端子不会放电、并继续充电至4V 以上。  我不知道问题在哪里以及如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无"end"、为"GND"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、请提供电阻器值设置和任何其他原理图上下文。

    我会在7月5日因假期回复。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想跟进电阻器值的更新。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳