This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:EEPROM 的初始状态

Guru**** 2599685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244936/tps25750-initial-state-of-the-eeprom

器件型号:TPS25750

我正在考虑使用专门针对 USB-USB PD 接收器的定制电路板。
如果没有写入 TPS25750的 EEPROM、是否可以使用15V (或20V)输入向 EEPROM 写入数据?
我需要知道如果不向 EEPROM 写入任何内容、它将在多高的电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您对 EEPROM 写入的评论。   

    如果未检测到 EEPROM、则器件将等待外部主机加载配置。  可通过 ADCIN1和 ADC2解码来定义用于配置默认行为的引脚搭接、如第9.4节中的表9-5所述。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25750.pdf#page=45

    此致、

    克里斯