This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:正在寻找极快速的高侧开关

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245023/tps274c65-looking-for-a-very-fast-high-side-switch

器件型号:TPS274C65

大家好、

我的客户正在寻找一个非常快的高侧开关。
小于5us -至少200V -至少200mA  

其脉冲为50-300us

TI.com 不允许筛选开关特性、因此我将与您取得联系。

您能提供解决方案吗?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我们没有一个可以快速开启且满足200V 要求的集成高侧开关。 我们的器件到目前为止仅用于直流应用、由于具有电流限制和电流检测功能、无法在高达200V 的电压下工作。

    在这种情况下、可以使用专用的高压驱动器。 TI 在此处提供半桥驱动器: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/overview.html 

    谢谢。

    什雷亚斯