This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR-电源技术规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245049/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-power-supply-specificications

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你好

我有一个关于3.3V 电源的疑问、如果我没有安装电阻器 R4、而我需要在3.3V 的电压下通过电源启动电路板、那么这个引脚的电路板应该有多大的电流设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    正如我看到的、UVLO 处有49.9k Ω 下拉电阻。 这意味着 UVLO 消耗的电流将小于0.1mA。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢冯志