This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:未使用温度传感器。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244805/bq24250-not-using-a-temp-sensor

器件型号:BQ24250

您好!

我们要在充电器/电池电量计因机械原因与电池组分离的应用中使用 BQ24250。

当电池插入充电器时、我无法使用电池组内的温度传感器。

数据表未介绍在不使用温度传感器时如何配置设计。

是否有办法在没有此充电器的情况下使用此充电器?

如果不是、TI 产品线中是否有更适合此用例的充电器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antoine:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 BQ24250器件无需 NTC 即可用于电池温度监控。  对于这种情况、需要使用电阻分压器电路将 TS 引脚电压保持在正常工作区域内。  

    我建议您使用两个20千欧的电阻器来代替数据表第27页的图21中的 R2和 NTC。 即从 LDO 到 TS 的20k Ω 电阻器和从 TS 到 GND 的20k Ω 电阻器。 该电路同样用于偏置 BQ24250EVM 上的 TS 引脚、原理图如 TI.com 上的 EVM 用户指南中所示。  

    此致、

    加勒特