This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616是否具有 UL 证书?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244827/bq79616-q1-does-bq79616-have-the-ul-certificate

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

大家好、

TI 是否向客户提供 BQ79616的 UL 证书? 如何做到这一点?

BRS

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    我想 我们的 BQ79616-Q1没有此示例。 UL 通常与终端设备相关、而不是 IC 级别。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    感谢您的回复、

    TUV 证书如何? 或者我们拥有什么证书?

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    据我所知、我们没有 TUV 证书。 然而、这个器件符合 RoHS 标准(这也许与您的问题相关)。

    以下是一些可能对您有用的其他信息:

    TI 在 https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html 上拥有功能安全软件开发流程的第三方证书和功能安全硬件流程证书。 TI 没有 BQ79616的第三方产品证书。 TI 仅针对更复杂的功能安全合规型器件、例如 MCU、提供第三方产品证书。 ISO 26262无需第三方评估或第三方产品证书。


    对于 BQ79616、已经对一个具有 I3级独立性的评估员进行了评估、这是 ISO 26262要求的符合 ASIL D 的部件。 TI 根据客户要求为 BQ79616提供功能安全报告。 本功能安全报告可作为客户的证据、证明客户系统中提供的 BQ79616符合 ISO 26262。

    此致、

    朱莉娅·路易斯