This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:如何在 BQ77216中选择短路输入

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243823/bq77216-how-to-select-shorted-inputs-in-bq77216

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ76940

我有一个包含8节电池的电池组。 我必须使用 BQ769x2等电池监测器设计一个从板、我还想添加 BQ77216。 我必须选择 BQ77216的哪些输入我必须短接才能仅使用8节电池、而不是器件支持的16节电池。 阅读 BQ77216数据表第10.2章、有以下文本

"与 BQ769x2或 BQ76940器件搭配使用时、必须使用顶部电池"

如果我充分理解、这意味着我必须在 V16和 V15之间放置一个电池?

在选择短接输入以仅使用8节电池时、我是否有其他限制?

此致

安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我们通常建议自上而下地短接未使用的电池。 当连接到 BQ769x2时、BQ77216除了要求电芯在 V15和 V16之间存在外、还要求在 VSS 和 V1之间存在电芯以确保正常运行。

    您可以在中阅读有关此内容的更多信息、 第3.2节:减少电池节数 指南"部分

    我希望这可以回答您的问题!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 V15和 V16之间连接电池的请求源自 BQ769x2的特性、或者这是一般要求、即使我使用不同的器件进行电池监测和均衡、例如来自"模拟器件"的 LTC6811-1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:  

    今天是7月4日美国节假日,因此球队不在办公室。 我们将于7月5日与您联系。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    正确! 如果您未连接到 BQ769x2或 BQ76940、则 BQ77216不需要在 V15和 V16之间使用电池。 这 是  BQ769x2和 BQ76940器件的要求、而不是 BQ77216的要求。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯