This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:NTC

Guru**** 2599455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244871/bq79616-q1-ntc

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

大家好、

我的客户在其项目中使用 BQ79616-Q1、GPIO1-8连接到外部 NTC。 他们发现从寄存器读取的 GPIO 的 ADC 值高于实际理论温度、导致最终温度测量不准确。

您能就这个问题提供一些建议和意见吗? 谢谢!

根据数据表进行的温度配置如下:  

      WriteReg (0、Control2、0x01、1、FRMWRT_ALL_W);//TSREF 处于 启用状态

      WriteReg (0、GPIO_CONF1、0x12、1、FRMWRT_ALL_W);//0x12仅 ADC 输入

      WriteReg (0、GPIO_CONF2、0x12、1、FRMWRT_ALL_W);//0x12仅 ADC 输入

      WriteReg (0、GPIO_CONF3、0x12、1、FRMWRT_ALL_W);//0x12仅 ADC 输入

      WriteReg (0、GPIO_CONF4、0x12、1、FRMWRT_ALL_W);//0x12仅 ADC 输入

      WriteReg (0、ADC_CTRL3、0x06、1、FRMWRT_ALL_W);

      WriteReg (0、ADC_CTRL1、0x06、1、FRMWRT_ALL_W);    //连续运行、LPF 启用且 MAIN_GO

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    该问题是仅在一个 BQ79616上发生还是仅在多个 BQ79616上发生? TSREF 是否为5伏? REFHP 到 REFHM 是否为5伏?  

    此致、

    大卫·雷