This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616无法充满电

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243692/bq24616-bq24616-can-not-charge-full

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQ24610

您好  

采用 BQ34Z100-G1的客户设计问题是无法充满电。

原理图如下所示。

红色标记表示参数已更改、R9=5.6K、R10=16K。 BQ24610 I DESIGN 的电路与这个电路完全相同、区别在于 R9=5.1K、R10=24K。

4S2P 18650节电池、 电池电压16.4V、适配器19V。  当设定的工作温度范围为-5度至-60度时,R9和 R10分别为2.22K 和6.35K。

我们发现、当 VBAT=15.7V 时、电池容量只有大约80%。  电池停止充电、此时 SATA1关闭、STAT2打开、PG 打开、VFB=2.0V。 VTS= 1.7V。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    STAT1关闭而 STAT2打开时、充电已终止。  当 VTS=1.7V = VREF=3.3V 的51%、充电器处于 JEITA 热状态、并且通过将 VFB 降至2.025V 提前终止。

    此致、

    杰夫