This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:仅适用于 USB 模式的 TUSB1044设计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245022/tusb1044-tusb1044-design-for-usb-mode-only

器件型号:TUSB1044

尊敬的 David:

您是否仅在 USB 模式下具有 TUSB1044的基准电路?

仅在使用 USB 模式时、客户还应注意哪些方面?

SBU、AUX 和 HPDIN 这些引脚可在不需要时保持悬空。  

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰迪

    我们没有仅用于 USB 模式的 TUSB1044参考电路、但完成后我可以查看他们的原理图。  

    SBU 可以保持悬空

    AUXP 通过一个100k 电阻被拉至接地

    AUXN 通过一个100k 电阻被拉至3.3V

    HPDIN 通过一个1k 电阻器拉至3.3V

    谢谢

    大卫