This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:电池移除时、BAT 引脚1、2处于悬空状态

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244513/bq24073-bat-pin1-2-are-in-floating-when-battery-is-removed

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:BQ25180

我们使用的是 BQ24073RGTT 电池充电器。 在编号为2、3的引脚(BAT1、BAT2)中、我们连接了10uF 电容器和一个电池连接器、并且我们通过电阻分压器连接到处理器、以检测电池检测或无电电池检测。 在这种情况下、即使在取下电池后、我们也会通过电阻分压器从 BAT1、BAT2引脚在处理器上接收悬空数据。 但由于未连接电池但接收到浮点数据、因此我们希望出现低电平信号。 请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthu:

    当器件没有电池时、它将在电池检测模式下运行、如数据表中的此图所示。 它不会提供低电平信号、因为它通过此例程来了解何时考虑新的充电循环以及何时取出电池。 这样可以区分 无电电池和缺失电池。  

    则需要考虑这种行为以及

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但检测可以写成

    1) 1)如果我的电池被移除、VBAT 将保持低电平。 因此、未连接电池。 (但在这里、它是方波、FW 人员如何为该检测编写代码?)

    2)如果是电池电量耗尽或者修理过的电池,该芯片如何支持检测? 它如何区分无电电池或无电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthu:

    您能否提供一个波形、说明在取出电池时在电池引脚上看到的情况? 或者、除了低电平之外、您能否更详细地描述它?

    在这种情况下,即使卸下电池后,我们也会通过电阻分压器从 BAT1、BAT2引脚在处理器上接收到悬空数据。 但我们希望出现低信号、因为电池未连接、但我们接收到的是浮动数据。
    如果我的电池被移除、VBAT 将稳定低

    我有点困惑、因为听起来您最初看到了一些电压、但现在却声称它是低电平? 您能否共享测量的电压? 最好使用波形。

    如果电池电量耗尽或无法修复,此芯片如何支持检测? 它如何区分无电电池或无电池?  [/报价]

    数据表中对此进行了说明。 无电电池提供的电压不会出现明显的电压变化、而在缺少电池时、电容器会由于检测电流而改变电压。  

    如果有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果已 根据我们的原理图 BAT1移除我的电池、BAT2应为低电平或高电平。 因此、我的固件工程师将编写一个代码、说明每当我的 BAT1、BAT2引脚达到 LOW 时、就会打印"电池已移除"。 这是我们的要求。

    但遗憾的是、在这里是方波、FW 人员如何使用方 波作为检测信号来为该检测编写代码? 它应该是任何高电平或低电平状态变化才能检测电池已移除。  

     建议使用一种编写方法来进行此电池移除检测、或者请安排团队会议与我们讨论更多相关内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthu:

    感谢您的澄清!

    我过去建议按原样监控电池引脚、在软件中使用滤波功能、以便基本上能够监控您很可能已经在做的电池电压。 您需要在电池检测例程的频率范围内进行比较、以查看 BAT 引脚电压的频繁变化。 然后、在进行比较时、您应该会看到 BATTERY 引脚为低电平、而 BATTERY 引脚为高电平。 这是一种很快的电池电量低、然后是电池电量高的情况、这种情况经常发生、应该能够区分缺少电池与无电电池之间的差别。

    我看到这是通过计时器中断运行而实现的、计时器中断运行频率很高、能够检测电池引脚上的下降沿。 如果在电池检测例程的几个电池周期内存在一些下降沿、则表明电池丢失。  

    您可以查看该 BQ25180主题、寻找其他灵感: (+) BQ25180:如何检测电池断开? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    安东尼·范