请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 bq24171EVM 中 使用了值为10m Ω、功率为0.5W 的感测电阻(R2)。 它是根据输入电压(4.5V - 16V)和负载电流(5A)进行选择的吗?
在我们的设计中,输入电压将为12V ,负载电流将为最大3A ,我们将使用10m Ω。 根据公式 P = I2R 计算得出的感测电阻功率为 0.09W。
我是否能够使用0.25W 感应电阻器? 因为电路板中使用的感应电阻器的尺寸为0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm)。 它会占用很多空间。 这就是我们希望它尺寸更小、功率更低的原因。
请说明我是否可以使用0.25W 感应电阻器?