请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
客户使用 BQ40Z80设计了电池并将其携带到无人机上。 BQ40Z80的 DSG 和 CHG 引脚是否可以由 MCU 配置为始终具有输出? 不管内部 DSG 和 CHG 寄存器是否异常、也就是 BQ40Z80异常时、都有内部硬件电路来确保 DSG 和 CHG 仍然有电压输出来驱动 MOS 充电和放电。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里