This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Golden Image 人工流产/失败、在没有 BQstudio 询问的情况下更新时延迟

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244967/bq35100-golden-image-abortion-failure-and-delay-while-updating-without-bqstudio-inquiry

器件型号:BQ35100

迪亚尔斯、

考虑以下示例:

第1行-  C:16 66 00
第2行-  C:16 04 1C EA F5 4B
第3行-  W:16 00 0C 00 00 83 DE
第4行-  W:16 64 6D 01
第5行-  X:400

您能否回答以下问题:

  1. 写入/比较指令之间的最大延迟是多少?  例如,如果发送了第3行,我至少应该等待多长时间才能发送另一个问题?
  2. 比较失败时(读取的数据与所需的数据不匹配)、该怎么办? ->如果我中止更新,中止更新的正确方法是什么? 从而不会使器件砖墙或导致未知行为。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    通常、命令之间的延迟应为2ms - 5ms、以在闪存流写入期间获得最佳结果。 如果事务失败、您可以在应该是故障点的最后一次写入操作时重新启动。 或者可以从头开始重新启动、只要器件保持在 ROM 模式、您就可以采用任何方法重新启动、这对于主机系统来说都是最简单的方法。

    此致、

    怀亚特·凯勒