Other Parts Discussed in Thread: CSD75208W1015, CSD17483F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD25501F3 主题中讨论的其他器件:CSD75208W1015、 CSD17483F4
大家好、
我需要使用 GPIO 在5V 和3V3之间切换。 您能为以下原理图提供 TI 器件建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD75208W1015, CSD17483F4
大家好、
我需要使用 GPIO 在5V 和3V3之间切换。 您能为以下原理图提供 TI 器件建议吗?

Jabir,
感谢您的到来。
我们的应用工程师一直到下周三7月6日为止、他需要在这里确认我的想法并检查原理图。
我的想法可能类似于用于背对背 PCH MOSFET (Q1/Q2和 Q4/Q5)的双路20V CSD75208W1015、这将是我们尺寸最小且成本最低的解决方案、能够轻松处理100mA 的电流。
对于 N 沟道(Q3/Q6)、我的建议是2个 CSD17483F4 (每个元件均为0.6mm2、还有一个基于芯片的封装、无塑封)、这也是最小和最低的成本。
克里斯