This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:希望 PG 在 TS 引脚降至低电平时确认/TS 引脚的输出

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245060/bq25170j-want-to-confirm-the-output-of-pg-pin-when-the-ts-pin-is-dropped-to-low

器件型号:BQ25170J

大家好、

我的客户试图通过将 TS 引脚压降低来测试它。

了解当 TS 引脚下降时、BQ25170J 将会变为待机状态、STAT 引脚将开始闪烁。

我想知道当 TS 引脚处于低电平时、PG 上是否有任何响应?

我的客户发现/ PG 大约每2秒变为高电平。

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的傅伟成:

    这种行为是预期行为。  在故障或低电平状态下、TS 引脚有一个2秒关闭和100ms 打开的占空比。  单元断电、然后定期唤醒并检查 TS 引脚。