This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562231EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2510945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562231EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238211/tps562231evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPS562231EVM

您好

请您能否提供 TPS562231EVM 的 CE/EU 符合性声明?

商品显示带有 CE 标志、但  T 上不提供声明。 I 网站、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将向我的同事寻求帮助、稍后向您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我正在重新申请、请稍候。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    谢谢您告诉我。 好的、我期待收到您提供的 CE/EU 符合性声明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的反馈。 我的同事在提交档案后会向您提供反馈。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请问您有更新吗? 现在是否提供 EU DOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    状态仍在工作、请稍候。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    没问题、您能提供预计的完成日期吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    状态未更新。 很抱歉、我无法提供 完成日期。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您等待、随附的文件是  TPS562231EVM 的 CE/EU 符合性声明。  

    此致、

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_TPS562231_5F00_20230705.pdf